This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:连接至示波器而不是扬声器

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262289/tas5805mevm-connection-to-an-oscilloscope-instead-of-a-speaker

器件型号:TAS5805MEVM

尊敬的:  

我正在尝试在示波器中将输入信号与来自 TAS5805MEVM 板的输出信号进行比较。

我正在使用12V 的标准实验室 PSU 以及一个连接到 J1 OUT1的示波器(通过 一对电缆从母连接器 J1连接到同轴单声道输入)。   

我使用的是 已连接评估板的 Windows 10笔记本电脑、PPC3工作正常、我可以在该电路板中更改一些设置、并且在该电路板处于播放或睡眠模式时、我可以看到示波器发生了变化。

我希望看到一些明显的东西,就像我从 Windows 媒体播放器播放一些声音,并看到这在示波器放大。  

但这不是我得到的。

能否请您解释或提供一些有关会发生什么情况的提示?

此致、  

比阿特利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Beatrice、

    您能否提供在输出中看到的波形捕获? 此外、您还可以在 EVM 上配置器件 A 和 B、观察器件 B 上的输出波形可能更容易、因为它在器件 A 上具有 LC 滤波器、而不是使用铁氧体。

    此致、
    路易斯