This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:8531+3204数据线上没有数据

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1261974/tlv320aic3204-8531-3204-there-is-no-data-on-the-data-line

器件型号:TLV320AIC3204

您好:

   我们遇到了一个问题。

   8531+3204的产品、其中8531提供 MCLK、BCLK、lrclk。 当我用手轻触设备时、3204的上行链路和下行链路数据消失。 必须重新启动器件以恢复正常运行。

   我测量了 IC 的电压,电压值 正常。 8531的 MCLK、BCLK 和 lrclk 仍然存在。

   为什么3204的数据消失了? 我没有找到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请监视3204侧的信号、例如 ASI 信号、VDDIO、DVDD、AVDD 等电源以及上行链路或下行链路的输出、以了解哪些信号正在如您所述消失。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我测量的值如下

    IOVDD:  3V AVDD: 1.7V DVDD:1.8V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还能监视 WCLK、BCLK 和 DIN/DOUT 等 ASI 信号? 这些信号不会通过触摸器件而消失、除非电路板上存在接触问题。 它真的消失与一个接触,如果你让它连续运行而不接触它-它是否仍然像预期一样工作?