This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:适用于多个 TAS5825P 器件的 Hybrid-Pro

Guru**** 2575125 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262743/tas5825p-hybrid-pro-for-multiple-tas5825p-devices

器件型号:TAS5825P

您好:)

-

根据"TAS5825P Hybrid-Pro 用户指南"、当多个启用 Hybrid-Pro 功能的 TAS5825P IC 时、 Hybrid-Pro 输出应设置为"开漏"并连接在一起、以及一个上拉电阻器、如下图所示:

问题在于、由于存在这种增加的上拉电阻、计算出的具有升压器输出电压的 Hybrid-Pro 低通滤波器不再匹配。 同时还增加了从上拉电阻器 (1.8V DVDD)获取电流的1.8mA。

-

那么、不使用该上拉电阻器、是否可以使用此处所示的"或门"?:

 "或门"是一种"推挽"型号、提供的电压与 TAS5825P 的 DVDD 相同。

-

在我的最终设计中、TAS5825P IC 和实际升压转换器之间将有一个连接器、因此 、我想添加一个额外的缓冲器、 如下所示:

或门缓冲器都是 推挽式输出。 Hybrid-Pro 将被设定为16-Steps/192KHz

-

此设置是否有任何问题和/或是否可以改进?

-

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您的方法似乎没有问题。

    但延迟似乎更大。

    也许这将是更好的确认是否有剪辑时播放一些音乐与强烈的低音.

    塔克

    杰西