This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:Vos VS 时间曲线

Guru**** 2650995 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1263410/rc4580-vos-vs-time-curve

器件型号:RC4580

戒律:

当在传感项目中使用 RC4580时、我们在产品线中对其进行了校准、但最终客户在经过几周的工作后发现了异常准确度错误。 您能否帮助提供 VOS 与时间的关系曲线以帮助确定问题?

终端客户认为这可能是由 VOS 时间漂移引起的。  如果您对此问题有其他意见、请予以感谢。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海文:

    您能否提供客户原理图? 我知道可能会出现什么情况、但需要原理图来确认。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰利:

    这里是客户原理图、供您参考。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海文:

    页面顶部的放大器是否是 RC4580中未使用的未连接通道? 我最初想知道是什么问题、但在上面的电路中没有看到、但未使用的放大器配置不当可能会导致一些问题、 如果它与输入偏置或输入失调电流有关、则可能需要很长的时间(周)才能为节点充电。

    通过在未使用的通道上强制施加两个不同的输入电压(VID)并查看这如何影响另一个通道、可以对此进行测试。 在电源电压范围内扫描 VID、看看您是否能重现行为。 使通道保持开路意味着您输入的电压不会处于线性电压范围内、并且输入偏置电流的电荷或一些杂散噪声都可能导致运算放大器的行为不可预测。

    就 Vos 随时间变化的情况而言、我们不会指定或描述随时间变化的 Vos、因为失调电压不应在数周的时间段内发生显著变化。 您可能会看到、随着时间的推移、规格变化很小、但变化会持续数年、而不是数周。

    此致!
    杰瑞