This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:多个 PCM5102A'作为正弦波源

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102, PCM5102A, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1264230/pcm5102a-multiple-pcm5102a-s-as-sinewave-sources

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件: PCM5242、PCM5102

你好。

我计划使用四个 PCM5102A 作为具有内置自检功能的模块的八个60kHz 正弦波源。 是否有任何我可以参考的具有类似应用的参考电路、尤其是关于如何将多个 PCM5102A 连接到 I2S 总线的参考电路? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randy、

    PCM5102支持 I2S,左对齐,您需要支持 TDM 的设备,例如 PCM5242。 您需要将所有 CLK、它们的数据线绑定在一起、然后相应地移动每个器件的数据。 通常、这在移位数据寄存器或偏移数据寄存器下。 例如 、对于该器件、如果您查看寄存器41 (第90页)、它描述了要将 I2S 数据馈送到链中特定 DAC 的量

    如果您要将32位数据发送到3ed 器件、  然后、在要用作通道3的器件上、您必须将 I2S 字长设置为32、然后将数据移位32位、使数据写入该 DAC。 这意味着 数据需要移位64BCK 和上述值,代码必须是00010000才能偏移64。

    此致、

    阿拉什