https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1259857/pcm6260-q1-about-input-attenuator
器件型号:PCM6260-Q1您好,
关于 PCM6260输入衰减器、我想确认 直流耦合麦克风差分输入 模式为-14dB、 直流耦合麦克风单端 l 输入 模式为-8dB?
差分模式: -14dB=20log (2.828/14.14),
单端模式: -8dB=20log (2.828/7.07)
我们客户的应用如下:
理论计算:我们不希望在路径上出现 衰减、考虑到 MIC 固有的 μV μ V - 10.5dB 衰减、ADC 固有的 μV μ V - 8dB 衰减、因此将增益设置为增益=8dB、Volume10.5dB 实际上已测试: 我们使用 ALSA tinycap 记录来获取 PCM 文件,样本值通过 Au 软件读取,发现与理论值不匹配。 如果理论计算出的 ADC 内在函数 μC - 8dB 更改为0dB、则会与实际测试相匹配。
此外、此处是 ADC 寄存器配置、请帮助 检查它们是否正确。
此致
凯林