This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:如何消除输出端的直流失调

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320ADC3101, TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262815/tlv320aic3204-how-to-remove-dc-offsets-at-the-output

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3101TLV320AIC3101

大家好、

我的客户使用 TLV320AIC3204并 如下图所示连接 IN1_R、IN1_L、 并且 注意到  输出端存在随机直流偏移。

他们一直在尝试使用附加电路来消除直流失调电压、但失调电压值似乎是随机的、无法去除。  就好像这来自输入、器件在那里拾取了某个地方的直流元件。

有什么解决办法吗? 如果使用1个通道而不是2个通道、那么直流失调电压会更少吗?

此外、是否对直流失调电压较小的替代器件有任何建议?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户看到的失调电压范围是多少? 他们是否曾尝试在输出端使用去耦电容器或使用具有低截止频率的高通滤波器?

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    是的、我认为客户有次级高通滤波器来移除输出端的直流元件、但这还不够。

    是否有任何寄存器设置可以帮助解决此类问题或我们可以使用的不同器件型号?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我感到惊讶的是、HPF 没有消除偏移。 客户能否分享其原理图以及偏移值的范围?

    此外、客户是否尝试调整输入和线路输出驱动器的共模设置?

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我再次向客户核实、似乎他们 除了应用 DC 补偿之外、似乎还没有包括 HPF。 您能建议一个可用于该器件的 HPF 电容值吗?

    此外、

    此外,客户是否尝试调整输入和线路输出驱动器的共模设置?

    您建议的哪种设置可能会对偏移值产生影响?

    此外、 TLV320ADC3101是否提供较低的失调电压值?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    第 10.2.2.2节介绍了如何在输出上设计高通滤波器。

    没有与直流输出直接相关的寄存器值。 共模控制寄存器位于页0x01寄存器0x0A 中。

    TLV320ADC3101是一款不含 DAC 的 ADC、与该器件无法媲美。 如果您在谈论 TLV320AIC3101、我不希望该器件在直流输出方面会有任何改进。 AIC32xx 器件是 AIC31xx 器件的升级。

    此致、
    J·麦克弗森