This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持 Jetson Xavier NX 的音频编解码器

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1263704/audio-codec-supported-for-jetson-xavier-nx

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3107、 TLV320AIC3100

您好!

现在、 我正在 寻找与 NVIDIA Jetson Xavier NX 兼容的音频编解码器。 我需要使用 I2S 连接编解码器(如图11-1、NVIDIA 产品设计指南) 、并且需要它可以在连接后立即使用或修改更少。 输出是3.5mm 音频扬声器插孔。

是否推荐任何器件和解决方案? 是否有编解码器驱动程序需要?  如果需要、是否已经有可用的驱动程序支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wipop、

    了解一下 TLV320AIC3107。 看起来非常适合您的需求。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的推荐、我阅读了它的功能。 是否有任何驱动程序需要或可用?

    此致、

    Wipop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wipop、

    配置器件不需要驱动程序。 它使用 I2C 作为通信协议。 如果您要连接大型软件系统、我们确实提供了 Linux 驱动程序。 它们可以在产品页面上找到: https://www.ti.com/product/TLV320AIC3107

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     我可以更改为 TLV320AIC3100、哪个更小、 可以吗? (与3107相同的功能、但输出更少、对我来说足够了。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wipop、

    好的。 如果 AIC3100更适合您、我不会遇到问题。