This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:采样率和 DAC 分辨率

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, TPA3137D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1264613/pcm2912a-sample-rate-and-dac-resolution

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件: TPA3137D2

您好、TI 团队、

我们的音频信号链是:x86 CPU--(hda)-->编解码器 ALC892 --(两行输出)->TPA3137 -->两个立体声 L/R 差分输出音频。

http://chipset-ic.com/datasheet/ALC892.pdf

现在、我们希望更改为具有 USB 接口的编解码器 、如 PCM2912A。 我不熟悉音频内容、 请参考一些问题:

1. ALC892支持 44.1K/48K/96K/192K 采样率、而 PCM2912A 最大支持 48kHz。 不确定这是否足够了。  我们现在使用44.1K、但可以升级到更高的采样率。

2. ALC892支持16/20/24bit,而  PCM2912A 支持16位 DAC。  不确定这一分辨率是否足够了。

3. PCM2912A 只有一个立体声输出,因此需要使用两个 PCM2912A ? 或其他解决方案?

4.欢迎提出其他建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    44.1kHz 和48kHz 是最典型的音频采样率。 通常仅专业音频应用中使用较高值的器件。 如果您现在使用44.1kHz、则通过使用更高的速率不会获得太多的增益;48kHz 没问题。

    某个位的深度是否"足够"在很大程度上取决于您的应用。 理论上 、16位和24位音频之间存在显著的质量差异、但在实际应用中、噪声和其他缺陷使这种差异非常接近。 这与您的第一个问题是类似的答案:对于专业音频应用、您可能想要更高的速度、但这并非总是必需的。 如果有目标 SNR、则可以更明确地说特定的位深度是否足够。

    我们的所有 USB 编解码器都具有单个立体声对输出、因此、如果您想拥有以前的两个立体声对、您需要2个器件。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、感谢您的回答。 我们将44.1k 和16位作为基准。  一些进一步的咨询。

    1.我与 SE 确认, 两个立体声对(名为立体声对 A 和 B)有如下要求:

    通道 A 应足够缓冲以驱动两个3W 扬声器(A_left+/-和 A_right+/-)、因此我们使用 TPA3137D2。  

    通道 B 可以只是被取消缓冲的线路输出、连接到 RAC 连接。

    因为 TI 的编解码器具有一个立体声对输出。 我可以通过以下方式进行连接吗? 是否会对其他信道的信号产生干扰?

    2.我注意到 TI 的 USB 编解码器有 USB1.1或者 USB2.0   USB 1.1支持12Mbps、我如何计算出此比特率对于我们的应用是否足够快?  

    4.传统上,电脑主板使用 HDA 编解码器,但这将需要 BIOS(驱动程序)合作。 由于 CPU 会将 USB 编解码器 视为标准 USB 器件、因此 USB 编解码器更加方便。 USB 编解码器上有没有任何缺陷(似乎没有被广泛使用)?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)我会缓冲通道 B 的输出、以便编解码器出现高负载阻抗、但除此之外、这里应该不会有问题。  

    2) 44.1k 是非常典型的 USB 音频,所以我认为1.1或2.0不会有太大的区别在这里.  

    3)我不明白在这里问什么。 您能详细说明一下吗?

    4)它使用不广泛的原因是通常由 CPU 或其他一些外设处理器处理音频、并将其转换为 I2S、然后集成到音频放大器中。 USB 编解码器是一个更大的市场、但它确实提供了与 USB 连接的便利性、因此它不会弱于其他器件、它只是一个不同的应用。 CPU 会像任何其他音频设备一样看到编解码器。

    此致、
    J·麦克弗森