This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:具有单电源电压的桥接放大器

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3886, LM2876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262491/lm3886-bridged-amplifier-with-single-supply-voltage

器件型号:LM3886
主题中讨论的其他器件: LM2876

您好!

我想设计一个具有 LM3886 (或 LM2876)芯片的桥式放大器。

我在文档"AN-1192 Overture 系列高功率解决方案"的第5.2章中找到了应用电路。 桥接放大器原理图。

(链接: https://www.ti.com/lit/an/snaa021b/snaa021b.pdf?ts = 1692794305339 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)

我将使用此原理图作为方向、因为在我的设计中输入信号也应该不平衡。

我在这里的问题是:我能否用单电源来构建这条桥接电路?

我在 LM3886数据表中找到了一份文档、其中显示了此方面的应用、但未作为桥接器(第6页、图3)。

我还想知道晶体管 Q1的作用是什么?

此致、

朱利安·勒鲁普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、您好!

      Q1尝试在输入侧创建合适的直流偏置。

      要使用单电源、我们需要做两件事:

      1.在输入侧增加合适的直流偏置。 由于输入音频信号将是交流信号、具有正负电压。 通过使用单电源、器件将无法处理负电压。 直流偏置会添加到输入信号中、以确保所有这些偏置都高于0V。

      2.在输出端需要一个非常大的直流块电容以移除所有直流信号。 由于扬声器不能接受直流电压、可能会造成损坏。 由于您在输入中添加了直流、因此必须在输出端将其移除。 这是您可以在数据表 第6页、图3中找到的4700uF。

      在 桥接电路应用指南中、它们没有做这两点中的任何一项、因此都需要双电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    能否在输出端不使用直流阻断电容器的情况下使用单电源实现桥接电路、因为它应该与电桥实现平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、您好!

      是的、可行。 只有电路会复杂。

      如果单电源和电桥电路是您最重要的要求、您可以考虑 D 类放大器、它可以使电路更简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    它们确实是很重要的要求、但对我来说、使用 LM3886而不是任何 D 类芯片也很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、您好!

      我明白了。 然后我们可以尝试一下。