This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:2.1通道音频系统(立体声 L/R +低音炮)

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5720M, PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1260047/tas5825m-2-1ch-audio-system-stereo-l-r-sub-woofer

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS5720MPurePath-CMBEVM

我正在尝试通过 TAS5825M 和 TAS5720M (或 TAS5825M x2)实现2.1通道音频系统。 目前、我正在参考从 TI 网站收到的[TIDM072.PDF]数据设计电路图。

我是否需要购买 PurePath 控制台母板和 EVM 进行开发?

对于开发2.1通道(立体声 L/R +低音炮)系统、您有什么更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、帕克。

    TAS5825M 已经具有立体声2.1 (2个高音扬声器+低音扬声器)的处理流程。

    您可以将流程14作为参考。

    TAS5825M 处理流程(修订版 A)(TI.com)

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    PurePathTm 控制台软件是否仅可在 PurePath-CMBEVM 上进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、帕克。

    PPC3软件用于评估特定的 EVM 板。

    主板仅用作支持角色、 可以将 I2C、SPDIF 传输到 I2S 信号、等等。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我有两个问题要请教您。

    TAS5720M 是否仅支持 TDM 模式? I2S 信号不支持?

    TAS5825M 不使用 I2S 主机时钟?

    可以从主 IC 输出的 I2S 信号是 BCK、AUSD (串行数据输出)、AUWS (串行字选择)和 MCK (主时钟)。

    我将给大家发送电路图。 请查阅。

    Br.

    S.M.帕克

    e2e.ti.com/.../AUDIO-2.1ch_5F00_5825M_2600_5720M.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨帕克

    TAS5720M 是否仅支持 TDM 模式? I2S 信号不支持?

    TAS5720还支持 I2S 信号。

    TAS5825M 不使用 I2S 主时钟?

    是的、TAS5825不需要 MCLK。

    我将向您发送电路图。 请审核。

    TAS5825中的 BST 电容器不应使用220nF、请将其更改为470nF。 其他地方看起来还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们要将 TAS5825的 BST 电容器更改为470nF。 TAS5720的 BST 电容器是否可以保持在220nF?

    Br.

    S.M 公园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨帕克

      是的、它们都是数据表建议值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我尝试进行 PCB 设计。
    TAS5825M 在数据表中有一个布局(第105页)、但是 TAS5720M 没有用于 PCB 设计的尺寸数据。 我能获得维度数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨帕克

      奇怪的是,这一信息确实缺失了。 您是否可以通过以下链接下载此器件的封装信息/模型? 此链接包括各种 CAD 文件以及 PCB 库。

    vendor.ultralibrarian.com/.../