This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:-15度开启后没有声音、它在重新启动后工作正常

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1258722/tas5731m-no-sound-after--15-degree-turn-on-and-it-will-work-fine-after-restart

器件型号:TAS5731M

大家好、

15度通电后没有声音、重新启动后正常。

根据日志、客户发现 osc_trim 寄存器值异常、有时候82、有时候00。 但是正确的值应该是 C0。 客户设置了维修机制、就是检测到异常值后芯片复位、再读取一次、总共4次。 有一个特定的可能性、即四次读取中的一次将读取正确的值 C0 (第二次第三次和第四次)、如果读取的所有值都异常(有时是82次或有时是00次)、放大器将不会输出。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、切里

    我不太了解您的-15度的含义。

    根据您的描述、您的 I2S 时钟似乎是不稳定的。

    您能否检查时钟是否稳定?

    此外、数据表中还提供了初始化序列、您是否遵循了图4:复位时序?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse

    感谢您的支持。

    我不太理解您的-15度含义。

    -15℃ 是室温。

    客户可以  保证时钟稳定、MCLK 为11.29M、SCLK 为44.1K、无论声钟频率如何。 复位时序也正确。

    还有一个新发现、当上电时 MCLK 为12.28M 时、此时将不播放音频。 一旦您进入播放音频的 APK,它将稳定至11.29M。 这会是问题吗?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry

    您是否可以读取寄存器0x02、它可以告诉我们在没有声音的情况下发生了什么错误。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    您能否读取寄存器0x02,它可以告诉我们在没有声音时发生了什么错误。

    它们读取寄存器 0x02、 它显示没有发生错误、但奇怪的是没有声音。  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    加电时、您能否捕捉 I2S 输入和 PWM 输出波形?

    此致、

    邓尼·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Donny Peng、

    加电时您能否捕捉 I2S 输入和 PWM 输出波形?

    I2S 和时序都正常。 您能帮助说明 PWM 输出波形具体指的是什么吗?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 I2S 波形没有问题。

    如果故障发生、则不会有 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Donny、

    我认为 I2S 波形没有问题。

    是的、I2S 不存在问题、 但奇怪的是、发生寄存器值错误并且不输出声音。  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您要测量输出波形吗?

    当-15°发生故障时、是否 立即写入寄存器和测量 I2S/输出波形?

    此致、

    邓尼·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Donny、

    当固件在寄存器的值中检测到错误时、它将复位芯片、然后再次写入寄存器。 有时修复成功、有时仍会出现错误、I2S 和正常 I2S 在错误发生时未异常、并且频率一致且正确。 但误差输出没有波形。  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    这非常奇怪。

    也许您可以使用内部 MCLK 或将 MCLK 连接到 BCLK 来确认这是否是 MCLK 问题。

    此致、

    邓尼·彭