This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864-Q1:关于上电复位时序图

Guru**** 1382420 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1263258/pcm1864-q1-about-power-on-reset-timing-diagram

器件型号:PCM1864-Q1

您好、团队成员:

 

有关 PCM1864-Q1数据表中的上电复位时序图、  

  

-。 您能解释一下"REF 快速启动"是什么意思吗?

-。 在下面的实际测量中、VREF 的行为似乎与图26中的 REF 不同。 两者(VREF、REF)是否不同?

       

     

  

谢谢。

李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从图中可以看出、16个时钟周期和2ms 后、Vref 应该是稳定的。您可以放大以检查 VREF 和 LDO 波形之间的持续时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

     

    我获取了波形放大图。 您会检查一下吗?  

     

    仅供参考-在之前的波形中、对 LDO 和 VREF 的名称进行了修订。 它在这里固定。

      

      

    此致、

    李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施加2ms 的电源后、Vref 看起来稳定。 这很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

      

    感谢您确认。

    那么、回到我的原始问题、图69中"REF 快速升压"的 REF 是内部信号、而不是直接 VREF 电压、对吗?

      

    此致、

    李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的。