This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:直流检测失调

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1265437/tas6584-q1-dc-detect-dis

器件型号:TAS6584-Q1

大家好、

如果我通过设置 DC_DET_CTRL 寄存器(0x6)位0 (DC_DETECT_DIS、  

那么 OC DC 故障存储器寄存器(0x8E)是否不再报告直流偏移故障?

1.我不希望在检测到直流偏移后至少 xx 秒禁用输出。  

2.我想检测直流偏移故障并手动禁用输出。  

是否可以这样控制直流偏移故障?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辻县

    我认为 TAS6584-Q1无法实现这一点。

    此致、
    S·格雷格