This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:上电/断电序列

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1264980/tas5717-power-on-off-sequence

器件型号:TAS5717

您好!

我正在搜索 TAS5717放大器的加电/断电定序要求。 数据表好像完全没有提到、但我找到了该主题、该主题参考了 TAS5713M 数据表图69:

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/470168/tas5717-tas5719-power-on-off-sequence

我还有以下其他问题:

  1. 为什么 TAS5717数据表中没有电源时序? 它是刚刚被遗忘的、还是对于该放大器而言它不重要?
  2.  如果在 AVDD/DVDD 之前 PVDD 斜升、后果会是什么? 它会导致闩锁吗?
  3. TAS5713M 数据表中的"10.2.1.2.4.1初始化序列"和"10.2.1.2.4.3关断序列"这两章也适用于 TAS5717吗?

此致、

阿尔讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arne

    1.这种电源定序对 tas5717也很重要。 恐怕 tas5717错过了它。

    2.我认为它主要是为了防止流行。 但是、如果此时 PDN 上拉、则 pVDD 会在 AVDD/DVDD 之前斜升、这可能会导致不可预测的输出噪声。 因此、我们仍然强烈建议不要在 AVDD/DVDD 之前让 pVDD 斜升。

    3.是的,请也应用 tas5717的序列。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!