This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:锁存 OTSD

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1265308/tas6584-q1-latching-otsd

器件型号:TAS6584-Q1

大家好、

锁存过热关断事件和非锁存过热关断事件之间的区别是什么  

添加了0至100微秒的符号 D1和 D5?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D1:OTSD 故障 GPIO  

    FAULT 将在 OTSD CS Fault Status 寄存器(0x81)中反映结果。 如果 OTSD 条件消失、FAULT 标志将自动返回高电平。  

    D5:OTSD 锁存故障 GPIO

    FAULT 将在 OTSD CS 故障存储器寄存器(0x87)中反映结果。 在 OTSD 条件消失并读取0x87寄存器值之前、故障标志不会返回高电平。