This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M: I2C 不是 ACK,ADD 是0x36,可以审查我们的 SCH 吗?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1265167/tas5731m-i2c-not-ack-add-is-0x36-could-review-our-sch

器件型号:TAS5731M

I2C 不是 ACK,ADD 是0x36,可以审查我们的 SCH 吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xu

    你似乎没有问题。

    只需要注意两点。

    关于 LC 滤波器的15uH 电感器。 确保 Isat 不是太小、否则 oc 可能很容易发生。

    2.关于 VR_ANA 引脚的连接,为防止发生爆裂声,我们通常会采用以下电路。 您可以参阅参考。

    塔克

    杰西