This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3100D2:原理图审阅

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1261772/tpa3100d2-schematics-review

器件型号:TPA3100D2
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3101

大家好、

有几个问题、  希望大家能够回答。

1.您可以帮助查看附件中的 TPA3100和 TLV320AIC3101原理图吗?

此外、还有一些未使用的引脚、即 LINP、BSLN、LOUTN0、LOUTP0、LOUTP0、LOUTP1、 单扬声器导致的 BSLP、VCLAMP1。 客户应该如何设计这些引脚? 它们是悬空的还是接地的?

3.对于 TPA3100的输入信号、它是否可以接受 TLV320AIC3101的输出? 客户是否需要在 TLV320AIC3101和 TPA3100之间添加一些放大器?

e2e.ti.com/.../3364.Audio.pdf

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    请参阅 TPA3100评论。

    未使用的音频输入 LINP 应通过1uF 电容器连接到 GND、如 LINn 引脚。

    2.未使用的通道输出, BST 引脚不能悬空,因为通道仍在切换。 因此、BSLN 和 BSLP 引脚应通过0.22uF 电容连接到输出。

    3.对于听声输入、 TLV320AIC3101 和 TPA3100之间应该有 RC 滤波器。 请与 TLV320AIC3101 支持团队进行再次确认。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    对于未使用的通道输出引脚、它们是否也应该连接到输出端?

    谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    未使用的输出引脚可以悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您对 TLV320AIC3101和 TPA3100之间的 RC 值有何建议? 客户使用16kHz 作为转角频率。 运行是否正常? 我附上了更新后的原理图。 希望您能帮我再试一次。 非常感谢!

    e2e.ti.com/.../Audio-update.pdf

    非常感谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

      TLV320AIC3101和 TPA3100之间的 RC 滤波器与 TLV320AIC3101 调制频率相关。 可以和 TLV320AIC3101 团队讨论。  

    我检查了原理图、其他都没问题。

    此致、

    德里克