This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:TLV320AIC3120频率带宽

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1265912/tlv320aic3120-tlv320aic3120-frequency-bandwidth

器件型号:TLV320AIC3120

您好  

考虑到音频信号限制为20kHz、我是否可以将该编解码器用于高达50kHz 的信号(特殊应用)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milad、

    此编解码器支持高达192kHz 的采样率。 只要您以100kHz 或更高的频率进行采样、编解码器就会支持高达50kHz 的信号。

    此致、
    J·麦克弗森