This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822MEVM:高音扬声器模式有输出、但低音扬声器模式无输出

Guru**** 2532600 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822MEVM, TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1253528/tas5822mevm-tweeter-mode-has-output-but-woofer-mode-has-no-output

器件型号:TAS5822MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5815

大家好、

TAS5822演示板上存在设置问题、高音扬声器模式有输出、但低音扬声器模式无输出

在单声道1.1模式下、
从 SPDIF 输入200Hz 到无交叉
LRCK= 48kHz 高音扬声器和低音扬声器具有输出
LRCK= 96Khz 高音扬声器和低音扬声器无输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

      请使用示波器首先检查输出端是否有任何 PWM。 如果不是、请从0x70读取寄存器0x74、我们可以检查是否报告了任何故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影

    如何使用 PPC3 I2C 主工具获取0x70 reg?

    W 58 00 00 00
    W 58 7f 00
    W 58 00 00 00
    R 58 70?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高插孔

    R 58 70 04

    "04"意味着从70读取4个寄存器的值。

    是否可以再添加一行命令:

    R 58 68 01

    这可以告知我们放大器的状态。

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jess、您好!

    单声道1.1模式、
    支持 LRCK=96kHz ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

      是的、使用96KHz 应该没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影

    但 PPC3基本采样率为48k?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

      这意味着 DSP 将使用48kHz 来对此流程进行计算。 对96KHz 输入不会产生影响、因为每个工艺流程中都有 SCR 块、它会转换输入采样率、将96KHz 下采样到48kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    以下是0x70和0x68的寄存器状态。

    #写命令在第1行

    成功写入

    #写命令在第2行

    成功写入

    #写命令在第3行

    成功写入

    #读命令在第4行: r 58 70 04

    00 00 00 00 00

    #读命令在第5行: r 58 68 01

    03

    最好的农家乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    这是 LM 图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ken

      它们似乎在播放过程中改变采样率。 我们的产品是否真正具有使用要求?

      如果需要、请按照数据表中的指导进行操作。 必须要暂停时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    您认为是否可以使用 EVK 上的更改 J13设置来模拟 HALT 状态10ms 的操作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ken

      对于10ms 的特殊控制并不容易。 我们将手动停止 I2S 并将其在48K 和96K 之间切换、这没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    好的、我可以在 OUT1A (高频扬声器)处获得96kHz 的输出、而在 OUT1B (低音扬声器)处没有任何输出、如下设置。

    I2S 数据输出端只有左通道。

    如果将"Output crossbar (输出交叉开关)"更改为以下设置、那么我可以在 OUT1A 上没有任何输出、并在 OUT1B 上获得96kHz 输出。

    I2S 数据输出端只有正确的通道。

    您可以使用 TAS5822MEVM 自行重现此问题、并通过采样率为96KHz 的 OPTICAL IN 选择单声道1.1模式并播放1KHz 正弦音。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ken

      非常遗憾、我犯了一个大错误。 这台设备中的 SRC (采样率转换器)是一个削减版本,它只能上采样,不能下采样。 因此、该器件实际上无法将96KHz 传输到48kHz。 可能需要使用 TAS5825、TAS5828或即将推出的 TAS5815之类的器件来处理该问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    好的、我明白了。

    此致、