This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:设计问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1265846/tpa3255-design-issues

器件型号:TPA3255

尊敬的:

客户正在查看 TPA3255、它有以下问题:

1、手册中每个 BTL 8欧姆通道可以达到155W、但手册第一页提到的总功率是150W。 如以下两幅图所示?如何理解这一点?

    

2.使用 BTL 模式驱动两个扬声器时、如何把信号连接到四个输入通道 INA/B/C/D? 我们都需要连接信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    对于问题1:

    两者的电源条件是不同的、可以参考7.6。

    对于问题2:
    有关 BTL 中的连接、您可以参阅图29。