This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:适用于学习板的 PurePath 控制台3支持

Guru**** 2769815 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1265670/tas5825m-purepath-console-3-support-for-learning-board

器件型号:TAS5825M

大家好、音频团队、

在 PPC 3中、2023年8月30日将 TAS5825M 更新到 V3.1.13说明第11点:删除了对学习板的支持。

客户将如何继续将学习板与 TAS5825M 配合使用?

谢谢。

达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我们正在修订 TI 版本的学习板、但其中有值得注意的更新、 您仍可以导入特性评估文件、但不能直接使用 TAS5825M PPC3应用连接到学习板、但有一个适用于学习板的 PPC3应用、您可在其中导出和导入特性值。

    此致、
    路易斯