This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持 I2S 的 SPDIF 和 AUX 上的 TX 和 RX

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1266287/tx-and-rx-on-spdif-and-aux-with-i2s-support

查找可通过 SPDIF (RX 和 TX)和 AUX (TX 和 RX)传输和接收功能并提供强制性 I2S 通信协议支持的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Elvis!

    请提供一些附加信息-您已经描述了与器件的通信、但器件的基本功能是什么?  我们与之通信的器件有什么用途?

    谢谢!

    ~伦纳德