This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:关于 UVETHRES (PVDD)

Guru**** 2556720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1265952/tas5828m-about-uvethres-pvdd

器件型号:TAS5828M

大家好、

数据表显示 PVDD 欠压误差阈值为4V。

这是否会在 PVDD 斜升(启动)和关断时触发?

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke

      是的、它应该在斜升和斜降期间被触发。