This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3139D2:规格问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3139D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1265937/tpa3139d2-spec-question

器件型号:TPA3139D2

您好!

我有关于 TPA3139D2 D 类放大器的多个问题。

1)在数据表第6.1章"绝对最大额定值"中添加了说明。 在(10V < PVCC < 14.4V)条件下、最小负载电阻为4.8 Ω@ BTL。

但该数据表图6-5中记录了4欧姆扬声器应用输出功率与电源电压间的关系  

在 AVCC=PVCC=12V 的条件下、我是否可以使用4 Ω 扬声器?

2) 2)我需要更详细的铁氧体磁珠选择指南来设计电路板、以符合 FCC B 类 EMI 法规。

在数据表第25页中、建议仅使用 Murata NFZ2MSM 系列铁氧体磁珠。

但我不知道需要选择合适的铁氧体磁珠。

此致、

哈利·王

2023/09/01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈利

    Unknown 说:
    我可以在 AVCC=PVCC=12V 的条件下使用4 Ω 扬声器吗?

    应该没有任何使用问题、以便在使用时充分考虑最大功率。 避免 OC 和 OT。

    Unknown 说:
    但我不知道选择合适铁氧体磁珠的要求。

    通常可以考虑300Ω@100MHz。 在 EMC 测试期间可以尝试其他值。