This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:TAS5751如何达到手动68W

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1266012/tas5751m-how-can-the-tas5751-reach-the-manual-68w

器件型号:TAS5751M

大家好、我用 TAS5751M 芯片做一个24V 电源、BD 调制、PBTL 模式、4欧姆负载的放大器、测试了最大功率53W、没有过热或者过流保护、但是功率不会再升高、手册中的功率和电源电压图表有两种情况: "2层连续电源"和"4层连续电源"。

1、询问这两种 PCB 的双层板和四层板是否意味着、四层板的散热是否优于两层板。

2、我的板是四层板、四层都有覆铜、我的实际情况应该属于"2层连续功率"、可能是什么原因?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    提问1:

    是的、 四层板的热耗散优于两层板、热耗散性能会影响最大功率。

    提问2:

    您的散热效果似乎不太好。

    如果您的实验室具有恒定温度测试台、您可以在恒定温度下验证最大功率。

    Unknown 说:
    我的主板是四层板、四层都有覆铜

    散热是否会通过每个接地平面?如果散热 GND 焊盘(49引脚)正确接地、

     

    此致、

    邓尼·彭