This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:关于功耗。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1265888/tas5760m-about-power-consumption

器件型号:TAS5760M

团队成员

我有关于功耗的问题。

使用条件如下。

【条件】
PVDD:24V
Rspk:8Ω
扬声器放大器状态:fspk_AMP =768kHz、关断

【问题】
①The 以下数据表中列出的值是典型值、对吧?

IPVDD+AVDD:0.078mA
IDVDD:0.03mA

②Please 请告诉我 MAX 和 MIN 的值。

③When DVDD 为0V、IDVDD 是否也成为0mA?


此致
S.Miura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,三浦

    问题1:

    此值通过实际器件进行测试。

    您可以将其视为典型值。

    问题2:

    我们没有最大值和最小值。

    但通常、差异应在10%以内。

    问题3:

    是的、如果 DVDD 为0、Idvdd 应为0。

    塔克

    杰西