This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4558:汽车器件推荐产品

Guru**** 2683275 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2992-Q1, RC4558, RC4580-Q1, TLV9362-Q1, RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267228/rc4558-automotive-device-recommend

部件号:RC4558
主题中讨论的其他器件: RC4580-Q1、OPA2992-Q1 TLV9362-Q1RC4580

大家好、

您能帮忙推荐像 RC4558这样的汽车音频缓冲器器件吗?

客户正在使用大约2V,的 DSP 输出 RCA 信号、他们需要使用一个缓冲器来获得3.5V 信号。

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    汽车中与 RC4558最接近的器件是 RC4580-Q1。 这是这两种器件以及 OPA2992-Q1和 TLV9362-Q1之间的比较表。 最后两款器件是 CMOS、但在许多规格方面优于 RC4558。

    请注意。 RC4558和 RC4580的漂移不为0、数据表中未注明。

    此致!
    杰瑞