This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:与 PCM2903的比较

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903, PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267234/pcm2906c-the-comparison-with-pcm2903

器件型号:PCM2906C
主题中讨论的其他器件:PCM2903

客户正在考虑选择 PCM2906C 或 PCM2903。

客户会发现 PCM2906C 的以下三项优势。

1. 2906可以使用内部3.3V LDO 作为 VCCI、VCCP1和 VCCP2的电源。 与2903相比、它节省了外部3.3V LDO。
2.当前设计参见图36中的高性能应用。 2906由外部3.65V LDO 供电、满量程输出为0dBu。 如果使用内部3.3V LDO 或2903输出、则为满量程-0.88dBu。 它不是一个整数。
3.高性能应用,外部 LDO 输出由\SSPND 控制,可以实现 LPF AMP 断电和静音功能。

PCM2906C 是否有更多优势?

还有一个问题。 PCM2906连接到计算机后、是否可以在计算机上显示设备名称? 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    大致就是这些。 性能方面、它们非常相似、主要区别在于内部 LDO。

    表2、3和4显示了 USB 描述符。 我不确定你到底想通过"在电脑上显示"实现什么。 描述符字符串不包含器件本身(PCM2906C)、但可以根据需要从外部程序读取并显示出来。

    此致、
    J·麦克弗森