This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:TLV320ADC5140能够对40kHz 信号进行采样

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1266203/tlv320adc5140-tlv320adc5140-capable-to-sample-40-khz-signals

器件型号:TLV320ADC5140

您好!

我们正在定制 PCB 上评估 TLV320ADC5140、以便对具有4个通道的 FS 192kHz 采样频率和位时钟 BCLK 24.6 MHz 进行模拟 MEMS 采样。

配置是自动 PLL 设置数据表中的基本配置。 使用1kHz 正弦测试信号时、器件显示了令人印象深刻的 SNR 性能、如数据表中所示。

但是、40kHz 测试信号会在 SNR 降低时严重失真。

问题是:TLV320ADC5140是否可用于大于20kHz 的信号?

我们知道、此器件主要是针对音频目的而设计的。 但在 HPF 和双二阶滤波器关闭的情况下、至少在理论上 CIC-LP 滤波器应该能够处理这种情况。 此外、内部 Δ-Σ ADC 在6.144 MHz 上运行。 我们已经看到 SBAA377A 并知道潜在的干扰会产生混叠。 不过、仍然没有声明信号处理链的任何元件会阻止大于20kHz 的信号。

您能建议器件是否可用于大于20kHz 的信号吗? 如果需要、是否有可实现这一点的自定义配置? 许多寄存器没有被记录。 因此、我们无法根据给定的文档找到如何为给定应用实现定制器件配置的方法。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表中的代码片段。 如果采样率是该数字的两倍、我们应该能够以高达80kHz 的带宽使用该器件。 它应该在192kHz 下提供体面的性能。

    自动配置应该运行良好。也许您可以用1个通道检查性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    解决了问题。 该错误显示为在 SAI DMA 接收期间出现的循环缓冲区同步问题。 TLV320ADC5140在40kHz 频率下具有出色的性能。 请看一下以下频谱、其中-61dBFS 信号@ 40kHz。

    感谢您的帮助!

    此致