您好!
我们正在定制 PCB 上评估 TLV320ADC5140、以便对具有4个通道的 FS 192kHz 采样频率和位时钟 BCLK 24.6 MHz 进行模拟 MEMS 采样。
配置是自动 PLL 设置数据表中的基本配置。 使用1kHz 正弦测试信号时、器件显示了令人印象深刻的 SNR 性能、如数据表中所示。
但是、40kHz 测试信号会在 SNR 降低时严重失真。
问题是:TLV320ADC5140是否可用于大于20kHz 的信号?
我们知道、此器件主要是针对音频目的而设计的。 但在 HPF 和双二阶滤波器关闭的情况下、至少在理论上 CIC-LP 滤波器应该能够处理这种情况。 此外、内部 Δ-Σ ADC 在6.144 MHz 上运行。 我们已经看到 SBAA377A 并知道潜在的干扰会产生混叠。 不过、仍然没有声明信号处理链的任何元件会阻止大于20kHz 的信号。
您能建议器件是否可用于大于20kHz 的信号吗? 如果需要、是否有可实现这一点的自定义配置? 许多寄存器没有被记录。 因此、我们无法根据给定的文档找到如何为给定应用实现定制器件配置的方法。
谢谢