This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:USB 音频编解码器查询

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1266146/pcm2912a-usb-audio-codec-inquiry

器件型号:PCM2912A

大家好、TI 支持团队

我们的客户正在考虑使用 PCM2912A 的 Type-C 耳机。

根据数据表、似乎不需要单独的 MCU、它可以在通电后一直工作。

是这样吗?

例如、如果我将带 PCM2912A 的耳机连接到智能手机、它是否能正常工作?

我分享以下链接、因为我之前曾询问过相关问题。

e2e.ti.com/.../usb-audio-codec-request-product-recommendation

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    我无法确定如果您将其连接到智能手机、它是否可以正常工作。 器件具有 USB 接口、只要连接到支持 USB 的主机、该器件就应该正常工作。  

    该器件不需要通过软件进行配置。 加电后、默认条件应使器件正常工作。 必须有某种类型的 USB 主机、但无需 MCU 即可配置器件。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff

    连接的设备可能不是智能手机。

    但是、USB 音频接口能够通过连接的设备发送和接收音频信号、这一点很重要。

    此外、务必确保在没有 MCU 的情况下仅供电时其正常工作。

    此产品是否应用于通用 Type-C 耳机有过任何历史记录?

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我不知道 Type C 的任何历史记录、但该器件符合 USB 类标准、因此应该在默认情况下加电并连接到主机。

    此致、
    J·麦克弗森