This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:如何在 PBTL 模式下将输出从 OUT1/OUT2更改为 OUT3/OUT4

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267553/tas5805mevm-how-to-change-the-output-from-out1-out2-to-out3-out4-under-pbtl-mode

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5805

大家好、

我想了解 如何在 TAS5805MEVM 的 PBTL 模式下将输出从 OUT1/OUT2更改为 OUT3/OUT4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhihao

      您正在尝试使用下部 TAS5805以在 PBTL 下工作、对吗?

      最简单的方法是更改 EVM 上的地址电阻器。  将此下部 TAS5805的地址从0x5A 更改为0x58、从而可使用 PPC3直接控制下部 TAS5805。