This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203EVM-K:FS 48kHz 设置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203EVM-K, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1265196/tlv320dac3203evm-k-fs-48khz-setting

器件型号:TLV320DAC3203EVM-K
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3203

您好!

我们的客户正在运行 TLV320DAC3203EVM-K。

它可以与 FS 44.1kHz USB 音频源一起正常工作、但如果按照 GUI 上的过程更改 FS 48kHz 的 FW 设置、则 PC 不再识别 USB 音频、并显示错误消息"此项目的编码格式不受支持。 0xc00d5212"。

我们如何确认 TLV320DAC3203和 TUSB1020 FW 已针对 FS 48kHz 正确更新?

在 PC 端对媒体播放器有任何特殊要求吗?

 

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizki-San,

    您还应该检查 Windows 声音设置、在 USB 播放设备的高级选项卡中、它可能看起来像这样:  

    我认为 GUI 应该会自动检测从 Windows 声音设置中选择的值、我最好在那里进行更改并让 GUI 识别新值、而不是从 GUI 本身进行更改。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    在我们的客户环境中、采样频率固定为44.1kHz、Windows 声音设置屏幕上没有频率选择列表。

    然后将 FW 更改为48kHz、弹出错误消息"此项目的编码格式不受支持。 0xc00d5212"和无法打开 Windows 声音设置屏幕。

    我们如何确认 TUSB1020 48kHz FW 更新是否成功完成?  

    我们正在尝试在另一个 Win OS 版本的 PC 和另一个媒体播放器上查看结果。     

     

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizki-San,

    今天是 TI 在美国的假日。我们将在明天结束前回复您的问题。

    请勿回复此邮件、除非我们未及时回复您。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizki-San,

    我想您必须遵循此常见问题解答中描述的固件重写流程: (+)[FAQ] TLV320AIC:如何重新启动/使 USB 音频 EVM -音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    在步骤13中、您选择特定的采样频率。 在某些 Windows 软件更新后、GUI 中包含的工具可能无法正常工作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您提供的信息。

    完成应用建议的过程后、EVM 可以使用 fs=48kHz 声音源正确回放。

    在我们的案例中、GUI 上的固件更新指令似乎不适用。

    我们将继续进行 DAC3203评估、如果我们有进一步的问题、我们的客户将在该主题中发布问题。

    此致、

    望月市