This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐使用立体声异步采样速率转换器

Guru**** 2917010 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190, SRC4192, SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267379/stereo-asynchronous-sample-rate-converters-recommand

主题中讨论的其他部件:SRC4192、SRC4190 SRC4382

TI 成员您好  

目的: "I2S 至 SPDIF"解决方案

测试设备-> Audio Precision AP2700 (AP)

测试条件:  

AP  通过" I2S 到 SPIF"向 EUT 生成1K 正弦波0dB --> EUT,并通过 SPDIF 连接 AP2700测量 EUT 的 ADC 性能,  

您是否可以推荐其他解决方案?SRC4192? 如果是,请提供数据表和 EVM 指南 供参考。  

谢谢

BS

吴卡奇