This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:TAS5754M

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267364/tas5754m-tas5754m

器件型号:TAS5754M

您好、先生。

TAS5754的 GPIO2是否可以设置为 TDM 输出并与 TAS5754的2 GPIO2一起使用? 如果没有、是否有芯片可以将2个 I2S (TDM)转换为1个 TDM 输出?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、惠全

      在 TAS5754数据表中、似乎没有寄存器可以在 TDM 模式下专门设置 SDOUT 信号的偏移。 因此您很可能不能将两个器件的 SDOUT 混合到一条线路中、因为它们可能占用相同的时隙位置、数据会相互冲突。