This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:如何在不使用 MCLK 引脚时进行连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1266367/tas5731m-how-the-mclk-pin-is-connected-when-not-used

器件型号:TAS5731M

您好,

在该设计中、未使用 MCLK。 那么、如何连接 MCLK 引脚呢?

它可以接地还是悬空?

是否可以如图所示将其连接到接地电容?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo

      MCLK 似乎对于该器件非常重要。 我们要使用的模式和时钟频率是多少? 我们确定不需要使用 MCLK 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    在客户的设计中、TAS5731M 用作从器件。 在这种情况下、可以将 BCLK 用作时钟源吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo

      数据表状态与内部时钟相匹配、可在 MCLK 缺失期间使用。 但遗憾的是、有关这方面的信息太少了、我无法确定此内部时钟是否支持所有功能。

      因此、我强烈建议提供一个适合您的使用的 MCLK、可根据下表进行选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!