This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:PCM1820 EVM 问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1266232/pcm1820-pcm1820-evm-issue

器件型号:PCM1820

尊敬的团队:

我们将通过 Audio Precision 测试 PCM1820 EVM。

 

首先、将 EVM 设置为线路输入、并移除 J14、J15、J16、J12、J21和 J11

 

从 J1发送1KHz 输入差分信号、并 从 IN1P 测量、如下所示。

 

然后从 SDOUT 测量 、但不测量任何信号、如下所示。

BCLK FSYNC 和 MCLK 似乎没有任何信号、您能否告诉我、如何设置 EVM 跳线、然后我可以正确获得输出数据?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    今天是 TI 在美国的假日。我们将在明天结束前回复您的问题。

    请勿回复此邮件、除非我们未及时回复您。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    MD0 (低电平)、MD1 (低电平)、FTM0 (高电平)和 MSZ (低电平)的引脚配置会将器件置于从模式。 器件在此工作模式下需要一个系统时钟才能运行、因此请向器件提供 BCLK 或 MCLK 和 FSYNC、并让我知道这是否可以解决您的问题。

    此致、

    D·戴维恩