This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:无法与 EVM 一起使用 PDM 功能

Guru**** 2380060 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2X63EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1261009/tas2563ybgevm-dc-cannot-use-pdm-function-with-evm

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2563TAS2X63EVM

团队成员

客户使用本 PDM 功能 链接的调优指南、但不起作用。

问题是:PDMD_MIC 波形低于100mV、CLK 信号振幅正常等于1.8V。

EVM 是否有任何硬件问题?  

谢谢!

此致

8月21日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我想通过几个问题来更好地了解测试设置:

    • 客户使用的是哪个版本的 PPC3和 TAS2563EVM 插件? 他们可以在 PPC3内共享"关于"对话框的捕获。
    • 您可以仔细检查 PDMCK 频率吗? 这只是为了检查 TAS2563配置是可以的。
    • 通过 PDM_Mic 波形、我认为您提到 PDMD (数据)的方式正确吗? 数字麦克风的供电电压电平是否与 TAS2563上的 IOVDD 相同?
    • 我假设您使用 J15或 J9连接 PDM 信号、您能确认吗?

    谢谢
    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希

    1. PPC 版本 V3.2.1软件版本:TAS2563QFN EVM 3.0.0

    PDMCK 约为2.5M

    3.PDM_Mic 波形为 PDMD、PVDD 和 Vbat 使用 EVM 中的同一电源

    4.我使用的 EVM 是 TAS2x63EVM 跳线是 J13、而不是 J15/J19

    谢谢!

    此致

    23AUG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    感谢您提供的信息。 软件版本应该适合您使用的 EVM 版本。

    关于 PVDD 和 VBAT:PVDD 通常不由外部供电、这实际上是由 VBAT 集成的升压转换器生成的、并且 PVDD 插孔仅适用于外部  PVDD 用例(这意味着 PVDD > VBAT、并且内部升压被完全禁用和旁路)。

    无论 PDM 接口操作如何、您是否能够播放来自 EVM 的任何音频? PDMCK 应该为3.072MHz、因此我猜测测试设置中可能会出现使设备自动禁用的问题。 请尝试以下步骤:

    • 打开 PPC3和 TAS2563QFN 应用。
    • 将 EVM 连接到 USB 和电源。
    • 使用左下角的按钮"Connect"将 EVM 连接到 PPC3。
    • 点击"Tuning and Audio Processing"。
    • 在音频模式中、单击 PDM (音频)列下方的 Select (选择)。
    • 几秒钟后、器件应该被初始化并准备好播放音频。
    • 返回主页面板、然后单击"Device Control"。
    • 点击右上角的"IRQ"。
    • 点击"Read"、请分享您在此处看到的红色标志的捕获、然后我们就知道是否有问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希

    以下是检查列表的屏幕截图:

    测得的时钟为2.5M、不符合3.072M

    谢谢!

    此致

    8月25日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    关于音频输出、您是否能够通过 EVM 播放音频? 您可以使用 PC 中的任何音频、因为 EVM 与任何其他声卡一样工作。 我想知道器件是否至少在播放路径上正常工作。

    EVM 上的跳线是默认设置、对吗?
    您能否也显示 Device Control 面板的此部分? 只是想检查是否应用了默认值:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希

    我将应用一个 EVM 并自己进行测试、稍后我会联系您。

    谢谢!

    此致

    8月29日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    谢谢通知。 让我们了解测试在您结束时的情况、如果需要、您也可以离线参加 WebEx 会话。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希

    下面是一些图片和波形从我身边:

    可以使用 EVM 播放音频、所有跳线都设置为默认值。

    如您所见、PDM clk 在我的 EVM 中是正常的、但 PDM 数据的电压电平很低、如果我在该页面的 Windows 系统中测试声音、则无法识别输入。

    1. EVM 连接:

    PDMCK 波形:

    PDMD 波形:

    4. PPC3文件

    e2e.ti.com/.../TAS2563file.ppc3

    谢谢!

    此致

    9月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    感谢您的支持。

    在全面审查该问题和 EVM 一般情况后、我已经确定了根本原因和一些权变措施:

    • EVM 中存在 PCB 错误、必须在下一次构建的新版本中解决该错误。 问题是麦克风上的 GND 环连接器未正确连接到 GND。 类似地、在应将选择引脚连接到 GND 的麦克风上、实际上并不连接到该引脚。
    • 我可以确定的第一种权变措施是将 J18上的 DUT IOVDD 设置为3.3V。 这应该允许您接收来自其中一个麦克风的数据、而另一个麦克风通道有噪声。 因此可以部分评估 PDM 接口。
    • 第二种权变措施是使用外部 PDM 麦克风。 我使用 APx500作为 PDM 源验证了这一点,也使用了一对外部 PDM 麦克风像这样: Adafruit PDM MEMS 麦克风破孔: ID 3492 :4.95美元 : Adafruit 工业,独特&有趣的 DIY 电子产品和套件
      此解决方案适用于 IOVDD 上的1.8V 和3.3V。
      您可以利用 IOVDD 电压从 J18或 J20馈送外部麦克风、并从 J13最左侧引脚馈送 GND。 将外部 PDM 麦克风连接到 J13的中间引脚。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师