This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:有关输出的网络和电容器的一些问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267070/pcm2704c-some-questions-about-the-network-and-capacitor-of-the-output

器件型号:PCM2704C

你好

关于 PCM2704C、我想要了解两个问题。

1. C10+R9是 Zobel 网络的稳定性吗? 是否安全删除它?

R19+C14是高通滤波器吗? 我看到产品说明书中使用32 Ω 耳机作为参考。 我想知道此计算是否正确1/k 2πRC Ω= 1/k Ω 2π(32||10k)(100)= 49.9Hz。 效果对低音来说似乎不够好?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex。

    是的、C10和 R9是 Zobel 网络、可在扬声器电流向另一个方向流动时为其提供路径。  虽然建议保留它,如果你必须,它  应该可以删除它。

    此外、R19不是 HP 滤波器的一部分、它主要用作该节点的放电路径。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arash

    感谢您的快速回复!

    您能否解释更多关于 R19如何作为数据表测量"取决于所需的 THD 性能和挂起的噼啪噪声级别之间的权衡"? 我看到数据表上的值是330欧姆、而 EVM 板上的值是10k。 快速混淆如何选择值。

    对于 HPF、它是否完全取决于 C14和负载阻抗? 如果耳机  
     2π 欧姆、截止频率为1/ (32)(100) = 50Hz
     2π Ω、截止频率为1/ (32)(100) = 100Hz
    它似乎仍然不那么好在低音区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    R19提供了一个放电路径、当连接到该节点的电容器充电后突然停止音频时、您可能会听到噼啪声。电阻器的值影响  输出端的失真与噼啪噪声的响度。 因此、根据您对无爆音与失真较小的需求、您可以 在数据表建议的范围内选择该电阻的值。 我 认为 EVM 的价值是为了获得更好的 THD、但我没有电路板来确认它。

    除了 Zobel 网络和放电电阻外,  可能还有 一个 交流耦合电容器连接到 输出节点 和负载。

    在此之前、您 可能 有一个 LP 或 HP 滤波器、具体取决于您希望让它通过的频率范围。

    请参阅 图36。 HP 滤波器连接和耳机的数据表中。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arash

    我只查看图36、

    R7是放电电阻器、C9和 R10应该是 HPF? 我的问题就在开始时。

    如果耳机阻抗低于
    2π 欧姆、截止频率为1/~(32||3.3k)(100)= 50Hz
    2π 欧姆、截止频率为1/~(16||3.3k)(100)= 100Hz

    不确定这是不是正确的计算...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您正确地标记了 HP、并且计算正确。 如果您需要不同的截止频率、只需更改 电容值。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢...明白了。 因此 R10不是必需的、因为截止频率主要取决于耳机的外形。 这就是 EVM 板会将其拆下的原因。

    非常感谢 Arash。