This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972:TL972标记解码

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TL972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267488/tl972-tl972-marking-decode

器件型号:TL972

您好!

我希望了解 TL972芯片上的标记、我过去遇到了一些问题、现在这些问题会由新的 PCBA 生产商重新出现。 使用第一个标记代码时、我的 SNR 会变差(我的整体系统 SNR 在此处为~71)。 手动更换具有第二个标记的 IC 时、其功能符合设计要求(整体系统输出 SNR 为~74)。

错误芯片标记:Z972 1AM Alev G4

良好芯片标识:Z972 1AM AN48 G4

提前感谢。 此致、

曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    您能否指定器件采用 SOIC 封装还是 TSSOP 封装、以便我查找器件的特定顶部标记?

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    PN 是 TL972ID、因此它采用 SOIC 封装。

    Br、

    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manuel:

    这些器件于同一天在同一组装和测试地点生产、但它们属于不同的批次。 您能否提供原理图以及测量 SNR 的测试方法? 要包括的最重要的规格为:

    • 电源电压
    • 输入电压(频率和振幅)
    • 输出负载

    如果您的工作条件接近器件限值、则当超出器件的线性工作范围时、您会看到一些规格下降。

    此致!
    杰瑞