This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:TLV320AIC3268编解码器和 DRV601线路驱动器

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV601, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267528/tlv320aic3268-tlv320aic3268-codec-and-drv601-line-driver

器件型号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其他器件:DRV601

您好、TI 成员:

我想将 TLV320AIC3268编解码器与 DRV601线路驱动器配合使用。 方框图如下所示:

我的问题如下:

1.我可以使用 TLV320AIC3268编解码器的 RECP-RECM 引脚作为 LOL-Lor 等 DRV601的差分线路输出吗?

BPF 是否会影响线路驱动器阻抗?

3.另一种情况,您可以建议任何方框图或编解码器线路驱动程序兼容性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Mehmet,

    1.是的 RECP/RECM 可用作类似于 LOL 和 LOR 的差分线路输出

    2. BPF 会影响由 LOL/R 或 RECP/M 驱动的阻抗。 这不会影响通过 DRV601

    3.由于线路驱动器内置在编解码器本身中,因此我们没有任何相关资源。 目的是设计人员在大多数情况下将使用集成线路驱动器、而不是使用外部驱动器。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    好的、编解码器能否 在不使用 DRV601的情况下驱动150ohm 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Mehmet,

    你提出了一个好的观点。 线路驱动器不支持变压器的150欧姆负载。 在这种情况下、您将需要一个 DRV601、但600ohm 负载则不需要它。

    此致、
    J·麦克弗森