This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC10:外观问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1265383/tlv320aic10-appearance-problem

器件型号:TLV320AIC10

您好!

TLV320AIC10IPFB 购买了此型号、但 QC 发现脚部倾斜、弯曲且不规则。 这有什么用呢? 过程问题?

是否影响焊接性?

图片如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是所有器件还是仅有几个器件、它们是否直接开箱即用?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     所有商品、包装为 托盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是直接从 TI 购买这些器件吗? 您看到的是单生产日期代码还是多个生产日期代码、我们能否得到显示这些内容的生产日期代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从一家我们合作了很长时间的供应商那里购买了这款产品。 没有特定的年周期、芯片上只有05T+批处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是 TI 在美国的假日。我们将在明天结束前回复您的问题。

    请勿回复此邮件、除非我们未及时回复您。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请澄清您是否仅在05T 上看到此问题、而不是其他问题? 除了05T、您是否有其他生产日期代码? 您是否因此而遇到组装问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,这个问题只在05T,其他批次将不会,很遗憾,我不知道这个芯片的确切年份周期?

    我想知道的是这种脚是否正常、是否会影响焊机板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能/可能不是问题。 我在这里可以看到一些奇怪的校准、我们在该过程中进行了目视检查、看到这一点很奇怪。

    我的建议是与您的供应商联系、如果您认为这会是  装配体中的问题、他们可能会帮助您进行下一步。