This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV601:DRV600/DRV601线路驱动器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135, DRV601, DRV600, DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1268552/drv601-drv600-drv601-line-driver

器件型号:DRV601
主题中讨论的其他器件:DRV600DRV134、DRV135

您好、TI 成员!

我必须使用线路驱动器驱动150Ω 音频负载阻抗。  DRV600/DRV601可以驱动100Ω 的最小负载阻抗、但是我需要一个差分输入和一个差分输出线路驱动器。 DRV601不支持差分线路输入和线路输出。

我需要你的建议 IC 或其他东西。

注意:音频编解码器输出负载阻抗为最小600Ω 到10kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Mehmet,

    我们的线路驱动器产品系列具有单端至差分特性、如 DRV134和 DRV135、或差分至单端特性、如 DRV6xx 系列。 或许您只需了解一下全差动运算放大器: 全差动放大器| TI.com

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师