This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:D 类放大器。 短路保护错误触发

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267274/tlv320aic3263-class-d-amp-short-circuit-protection-false-trigger

器件型号:TLV320AIC3263

大家好!

这是我们的测试装置:

  1. TLV320AIC3263EVM-U
  2. 通过 USB 从 PC 传输音频
    1. 0dBFS
  3. D 类放大器
    1. 0.5W 或3W 扬声器连接到 SPKP/SPKM
    2. 输出滤波器(JP1和 JP2)已启用
    3. 通过 USB/板或外部(J16)供电
  4. D 类播放示例配置

 在 CodecControl 上测试"D 类播放"示例配置时 、我们可以看到、无论何时我们将输入的音频静音、短路自保护都会生效、我们只能通过重新加载配置或 通过 重启电路板来重置它、开启/关闭扬声器放大器不会重置保护。

我们已经看到、由板/USB 或外部电源(J16)、0.5W 或3W 扬声器供电的放大器出现了这种情况。

短路保护与音频之间是否存在任何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您如何将传入的音频静音? 您是否测量了输出端的电流、以查看静音时是否有噼啪声可能触发保护?

    此外、您 是否已通过回读 RECP 的标志 B0_P0_R44_D7和 RECM 的 B0_P0_R44_D6来确认短路保护是问题?

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、感谢您的回答。

    我们将音频(1kHz 音调)静音、在 Audacity 中暂停、我们确实看到  B0_P0_R44_D7中的标志上升、而且我们使用 SPKP 输出、RECM 在默认示例中被禁用。

    "那你打算怎么办?"

    我们在尝试测量输送功率时遇到了一些问题、万用表测量的电流太小而难以理解、当我们将示波器连接到 SPKP/SPKM 时、扬声器开始发出开裂声(想象一个盖革 计数器)、并且在示波器中看到了以下情况:


    非常感谢任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我说 Pop 是指可能由于音频暂停而导致的电流瞬态。 如果将扬声器替换为负载、您是否遇到同样的问题?

    由于放大器的开关性质、在进行功率测量之前、需要首先对信号进行低通滤波。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫

    我们可以 通过将去抖设置为最大值来解决静音触发问题、但是保护在几分钟后以1kHz 频率随机触发并连接到扬声器

    以下是我们在 SPK 滤波器(EVM 板上的)终端(扬声器仍保持连接)上看到的结果:


    在过滤器前后:



    此致
    马丁·B·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否共享您的设置的原理图? 此外、您是否能够将扬声器替换为电阻+电感负载? 我想看看消除扬声器变量是否会改善任何情况。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只需将扬声器连接到 SPK 螺纹接线端子即可:


    我们尚未使用等效负载+电感器进行测试、但我们刚刚确认、即使没有负载、 短路保护也会在一段时间(大约3分钟)后触发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    JP1和 JP2是否已断开? 此外、您是完全断开扬声器还是该 GND 路径仍处于连接状态? 老实说、很奇怪看到一个扬声器需要这样的 GND 连接。  我希望确保不存在可能导致检测中断的电流环路或 GND 问题。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    所显示的扬声器接地连接至其机箱、没有区别。

    JP1和 JP2都断开了连接。 EVM 仅通过 USB 连接到 PC、即使未连接到 SPKP/SPKM、也会触发保护
    除此之外、我们在8Ω 与 SPKP/SPKM 连接的情况下进行了测试、能够立即触发保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是否碰巧有另一个 EVM 来比较不同器件/电路板上是否发生这种情况? 它在打开时的触发行为使我想知道器件是否损坏。

    此致、
    J·麦克弗森