This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于超声波镜头清洗(ULC)的 ULC1001和 DRV2901硬件评估包

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1261133/ulc1001-and-drv2901-hardware-evaluation-bundles-for-ultrasonic-lens-cleaning-ulc

大家好、
由于付款错误、

无法订购 ULC1001-DRV2901 (适用于超声波镜头清洗()的 ULC1001和 DRV-FL-EVM 硬件评估套件)。
硬件何时可用于新订单? 

提前感谢 

Udo 您好 Künne 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udo:

    感谢您与我们联系!  ULC1001-ULC0 DRV-FL-EVM 应在下周同一时间再见。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney:

    很遗憾、上周无法订购 ULC1001-ULC100 DRV-FL-EVM。 您能否再次检查我们何时可以订购硬件?

    此致、

    Udo Künne ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udo、您好!

    抱歉、给您带来不便。  ULC1001-ULC0 DRV-FL-EVM 应在下周早些时候补充食品。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udo:

    该产品比预期的要早备货、所以今天就可以订购了。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udo:

    我看到这不能解决您的问题。 我们仍然有 一些  ULC1001-ULC10 DRV-FL-EVM 库存。 订购链接位于 TI.com 上的 ULC-Design 安全软件页面。 我可以看到、您的电子邮件可以访问该页面。 如果您在查找时遇到任何问题、请告诉我。 还有什么我可以帮助的吗?

    此致、
    悉尼诺斯卡特