This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1:捕获的信号精度高于理论值

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1268565/tlv320adc3101-q1-captured-signal-accuracy-is-higher-than-theoretical-value

器件型号:TLV320ADC3101-Q1

您好,

 我们的客户使用了  TLV320ADC3101-Q1、输入为200Hz 600mVpp 正弦信号、采样率为16kHz、并采集了 ADC  

最大值:10887

最小值:-9460

计算出的 Vpp=1000*(10887-(-9460))/2/32768 = 310.4705811mV。 但理论 值 应为300mV、因此 ERROR=(310.4705811-300)/300=3.49%

它看起来精度太高,此外,他还测试了其他频率点,结果是:

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统中使用的耦合电容器是什么? 我看到在非常低的频率下误差会增加。 增加电容器、这样会变得更好。