This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2132:OPA2132U

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2132, OPA2156, OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1269347/opa2132-opa2132u

器件型号:OPA2132
主题中讨论的其他器件: OPA2156OPA1656

你好

您能给我一个我们无法提供的等效于 AOP OPA2132U 的答案吗?在您推荐的网站上、OPA2106ID 是一款 CMOS 放大器。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 JFET 输入器件(意味着非常低的输入偏置电流和非常低的1/f 噪声)、您可以尝试 OPA1642 -它与 OPA2132非常相似、也采用 SOIC 封装。

    对于更低的宽带噪声和整体更大的带宽、 OPA1656 也是一个不错的选择。  它不是 JFET 输入、而是 MOSFET 输入。  这意味着1/f 噪声不是很低、但宽带噪声和总体失真更好。  这与 OPA2156类似、但可针对音频进行优化。

    请告诉我们其中的任何一种方法是否可行。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    OPA2132U 提供的最大输入失调电压为0.5mV、而 OPA1656为3.5mV 。

    当我比较两个基准时、这是唯一让我困扰的事情。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我当时想到的是较低等级的 OPA2132、其 Vos 为2mV。  但是对于较低的偏移、OPA2156确实是不错的选择。  对于 JFET 输入器件、 OPA2140 是最佳交叉点。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适合 OPA2140AID。

    感谢您的帮助

    此致