This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:什么 USB 转 I2C 工具与 PPC2兼容?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M, PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1268195/tas5754m-what-usb-to-i2c-tool-is-compatible-with-ppc2

器件型号:TAS5754M
主题中讨论的其他器件: PCM1861

尊敬的:

我正在尝试使用 PurePath 控制台2设置 TAS5754M。 我读取到可以使用 USB 转 I2C 工具连接到 TAS5754M。 哪个特定工具可以与 PPC2配合使用? 我已经尝试过基于 CP2112的工具、但无法识别该工具。

此致、

菲克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,费克

    通常、EVM 可以直接与 USB 线连接、我们是否遇到了一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5754M 已集成到系统中、因此我只想知道应该设置哪些寄存器来设置 HybridFlow。 我没有 EVM、因为只使用 USB 到 I2C 的桥接器似乎太多了。 在其他一些答案中、我读到可以将 PurePatch Console 与普通的 USB 转 I2C 工具结合使用、但目前尚无任何有关哪种类型的 USB 到 I2C 工具与 PPC2兼容的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,费克

      遗憾的是、它不是独立的电路板。 如果您申请 EVM PCM1861/62/63/64、内部将有一个可被 PPC 软件识别的小型板。 TAS1020B 器件正是在执行此操作、我们的旧版本 EVM 包括主板、全部使用了该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的快速回复和提供的信息。 这将足以帮助我在路上。