This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:USB 支持

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1269515/pcm2900c-usb-support

器件型号:PCM2900C

迪亚尔斯、

客户的一些问题如下:

1. PCM2900C 是否需要驱动器才能运行,是否支持 Android Linux 系统?

2.芯片支持 USB 输入和模拟输入、如何切换两个输入?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    PCM2900C 符合 USB 类标准。 不需要驱动程序。 我不太熟悉 Android Linux、但是如果它支持 USB 类、那么它就支持

    2.我不明白你所说的"切换两个输入"是什么意思。 这两个输入是相互独立的。 模拟输入用于录制路径、USB 输入用于播放路径。

    此致、
    J·麦克弗森